This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62827:请勿将 ENABLE 引脚悬空?

Guru**** 2502805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419519/tps62827-do-not-leave-enable-pin-floating

器件型号:TPS62827

工具与软件:

先生

我们计划仅通过使能引脚使 TPS62827开启(VIN 在 EN 高电平之前上电、EN 不是来自 VIN 而是来自额外的 I/O 电源)

如数据表中所述、"请勿使使使能引脚悬空"

我们打算将大约100k Ω 的下拉电阻连接到 EN、以避免在任何情况下悬空。

连接下拉电阻器是否有意义?

或者您的建议是什么? EN 悬空。

谢谢

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    您是正确的、EN 引脚绝不能悬空、并具有上拉或下拉电阻器。

    可以为 GND 添加100k Ω 电阻以延迟从外部源进行使能。

    此致、Werner