This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3818G25:延迟时间

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3818G25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419485/tps3818g25-delay-time

器件型号:TPS3818G25

工具与软件:

您好!

数据表中显示"选择复位延迟时间"。

该延迟是否仅反映在信号的上升沿? 还是在信号的下降沿反映?

客户在 CT 引脚和 GND 之间添加了一个0.01μF 电容器、以设置大约50ms 的延迟。 但该延迟仅在信号的上升沿发生。 在下降沿、大约为5us。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    感谢您的提问!

    可调复位延迟时间(td)仅用于调整复位信号需要变为高电平的延迟。 我在黄色部分中突出显示了它。  

    在复位信号变为低电平之前的延迟是固定的、 在数据表中称为 tpHL。 正如您提到过的、预计它将是微秒范围。  

    此致!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sila-San:

    感谢您的支持。

    我知道 TPS3818G25的可变延迟时间仅适用于上升沿。

    如果有产品可以将上升和下降信号的延迟时间更改为约50ms、请告知我。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:  

    TPS3899DL22DSER 具有 CTR 和 CTS 引脚、通过添加电容器、您可以调节 td 和 td 检测延迟。  

    您可以使用第6.3.2节"用户可编程的检测和复位延时时间"中的延迟公式。 通过使用公式、50ms 延迟所需的电容值应约为77nF。  

    此致!

    Sila.