工具与软件:
你(们)好、
我正在尝试使用 LM43601PWPR、以便从15V 输入生成-15V 输出。
电压、我将获得-1.9V。
(注意:在组装过程中、为1.13M 抽取了 Rfbt)
有什么建议吗?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好、
我正在尝试使用 LM43601PWPR、以便从15V 输入生成-15V 输出。
电压、我将获得-1.9V。
(注意:在组装过程中、为1.13M 抽取了 Rfbt)
有什么建议吗?
非常感谢!
你好
TI 正在阻止与您的原理图的链接。
请提供 PDF 原理图。
此外、请查看随附的文档、了解有关 IBB 的更多信息。
谢谢
e2e.ti.com/.../8764.snva722b.pdfe2e.ti.com/.../0830.snva856a.pdf
我已附上了原理图的 PDF。 我在设计此电路之前已经阅读了 SNVA722B、但 SNVA856A 对我来说是新的、因此我肯定会对此进行仔细查看。
此外、我还附上了示波器截屏、有助于提供更多说明。
e2e.ti.com/.../schematic-_2800_1_2900_.pdfe2e.ti.com/.../_2D00_15V-_2800_not-atten_2900_.pdf
您好、Frank、
感谢您的答复。
不幸的是、这些建议都没有解决这个问题。 RPG 已被删除、引脚8现已悬空。 SYNC 引脚6已跳接至 C86的-15V 侧。
我已将 SYNC 的示波器捕获图连接到-15V (L6短接和不短接)。
e2e.ti.com/.../SYNC-tied-to-_2D00_15V.pdfe2e.ti.com/.../SYNC-tied-to-_2D00_15V-and-L6-shorted.pdf