This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:15V 至-15V

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413804/lm43601-15v-to--15v

器件型号:LM43601

工具与软件:

你(们)好、

我正在尝试使用 LM43601PWPR、以便从15V 输入生成-15V 输出。

电压、我将获得-1.9V。

(注意:在组装过程中、为1.13M 抽取了 Rfbt)

原理图链接

有什么建议吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TI 正在阻止与您的原理图的链接。

    请提供 PDF 原理图。

    此外、请查看随附的文档、了解有关 IBB 的更多信息。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../8764.snva722b.pdfe2e.ti.com/.../0830.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附上了原理图的 PDF。 我在设计此电路之前已经阅读了 SNVA722B、但 SNVA856A 对我来说是新的、因此我肯定会对此进行仔细查看。  

    此外、我还附上了示波器截屏、有助于提供更多说明。

    e2e.ti.com/.../schematic-_2800_1_2900_.pdfe2e.ti.com/.../_2D00_15V-_2800_not-atten_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    尝试短接 L6并再次测试。

    此外、应消除 R124;PGOOD 引脚仅为12V 引脚。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    SYNC 引脚不应悬空。  连接到稳压器 GND=-15Vout。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的答复。

    不幸的是、这些建议都没有解决这个问题。 RPG 已被删除、引脚8现已悬空。 SYNC 引脚6已跳接至 C86的-15V 侧。

    我已将 SYNC 的示波器捕获图连接到-15V (L6短接和不短接)。

    e2e.ti.com/.../SYNC-tied-to-_2D00_15V.pdfe2e.ti.com/.../SYNC-tied-to-_2D00_15V-and-L6-shorted.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您应用的负载是什么?应用的负载是什么类型??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    15V 输入到7912固定-12V 稳压器、进而提供16个双通道运算放大器。  

    我们明天还将尝试执行一些工作。 出现任何问题时、我将返回报告。 另外、使用不同的稳压器制作新的"电动汽车电路板"、以了解其运行情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我建议先让 IBB 在 EVM 上工作。  该器件应该没有

    在应用中工作时遇到的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为-15V 准备了一个具有几种不同选项的新开发板、因此希望从中有所收获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将由于不活动而关闭此帖子。

    如果您需要进一步的帮助、请打开新帖子。

    谢谢