This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203H:LMZ14203HTZ/NOPB

Guru**** 2502785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408372/lmz14203h-lmz14203htz-nopb

器件型号:LMZ14203H

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在使用  LMZ14203HTZ/NOPB 将 VIN=12V 转换为 VPUT=5V、并且根据数据表 VIN (8-42V)、COUT 封装尺寸增大100k Ω。

此外、RON = 100K Ω、RFBB = 6.49K Ω、RFBT = 34K Ω。

您可以帮助我分享将12V 转换为5V 的参考原理图吗?

此致、

Mateer Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    恐怕我不理解您的问题。

    您是说没有得到正确的输出电压吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、我没有获得正确的输出电压。

    我已经附上了原理图、您能否检查并确认电阻值是否正确?

    此致、

    Mateer Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的反馈分压器似乎可以。

    您会获得多大的输出电压?

    尝试将电阻器 R3短路200k。

    您可能还需要使用 Webench 对您的设计进行仔细检查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将由于不活动而关闭此帖子。

    如果您需要进一步的帮助、请打开新帖子。

    谢谢