请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ14203H 工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在使用 LMZ14203HTZ/NOPB 将 VIN=12V 转换为 VPUT=5V、并且根据数据表 VIN (8-42V)、COUT 封装尺寸增大100k Ω。
此外、RON = 100K Ω、RFBB = 6.49K Ω、RFBT = 34K Ω。

您可以帮助我分享将12V 转换为5V 的参考原理图吗?
此致、
Mateer Bhat