This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:设计疑问

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420112/lm5176-design-queries

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: LM51772

工具与软件:

您好!

我们正在   借助 TI WEBENCH 并借助 LM5176设计降压/升压转换器。 webench 报告附加到该主题中、供您参考。 我们有几个问题、我们无法从数据表中澄清、有关 webench 设计的问题。

设计规格:输入范围: 10V-50V,输出电压: 48V, 输出电流: 2A.

  1. 我们从 webench 报告中看到、如果我们尝试更改替代产品 M4的 M3器件型号、还可以看到 M3 (webench 报告中的参考编号)的额定电压为60V/50A。  有什么具体原因吗? 我们可以使用与 M4相同的器件型号吗?  
  2. 我们可以设置的开关频率是否有任何限制、因为如果我们将开关频率更改为高于100kHz、更新将不会反映在设计中?
  3. 如何选择电感器值? 根据数据表计算结果、我们得到的值是24uH、但 webench 设计值为15uH。 电感器的选择还有其他标准吗?

谢谢!

e2e.ti.com/.../0272.WBDesign30.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:

    webench 限制是库中的组件数量。 因此、所使用的某些元件对于您的设计而言可能过于保守。 我建议使用快速入门计算器而不是 Webench 来计算外部组件: SNVC208计算工具|德州仪器 TI.com

    此外、请查看我们最新的降压/升压器件 LM51772。

    此致、
    Brigitte