Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM51772
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 主题中讨论的其他器件: LM51772
工具与软件:
您好!
我们正在 借助 TI WEBENCH 并借助 LM5176设计降压/升压转换器。 webench 报告附加到该主题中、供您参考。 我们有几个问题、我们无法从数据表中澄清、有关 webench 设计的问题。
设计规格:输入范围: 10V-50V,输出电压: 48V, 输出电流: 2A.
- 我们从 webench 报告中看到、如果我们尝试更改替代产品 M4的 M3器件型号、还可以看到 M3 (webench 报告中的参考编号)的额定电压为60V/50A。 有什么具体原因吗? 我们可以使用与 M4相同的器件型号吗?
- 我们可以设置的开关频率是否有任何限制、因为如果我们将开关频率更改为高于100kHz、更新将不会反映在设计中?
- 如何选择电感器值? 根据数据表计算结果、我们得到的值是24uH、但 webench 设计值为15uH。 电感器的选择还有其他标准吗?
谢谢!