This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:电路无法启动

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415680/tps2663-circuit-cannot-start

器件型号:TPS2663

工具与软件:

我有一个使用 TPS2663的设计。

使用开关电源时无法启动电路、使用台式电源时没有问题。

可能是什么原因呢?

此致

CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaw、您好!

    感谢您联系 E2E。

    您能否分享原理图或波形?

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    附加为原理图。

    此致、

    CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaw、您好!

    开关模式电源是否足以提供浪涌电流来对输出电容器进行初始充电?

    连接的总输出电容是多少? 还可以计算下游直流/直流转换器的电容。

    请通过增大 dVdT 电容进行检查。 您可借助设计计算器来计算 dVdT 电容。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    这是一个工作电路。 电路板从现场返回。  

    如何进行调试以找到导致该问题的原因?

    此致、

    CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能帮我设置一下波形吗?

    您可以探测 VIN、IIN 和 VOUT。

    谢谢

    Amrit