This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PSFBEVM-027:UCD3138PSFBEVM-027存在问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138PSFBEVM-027, USB-TO-GPIO2, UCD3138FW-PSFB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418301/ucd3138psfbevm-027-problems-with-ucd3138psfbevm-027

器件型号:UCD3138PSFBEVM-027
主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO2UCD3138FW-PSFB、UCD3138

工具与软件:

你好

我正在尝试评估 UCD3138PSFBEVM-027。

我将 USB-TO-GPIO2连接到 UCD3138CC64EVM-30、并且能够在 ROM 模式下扫描器件、没有任何问题。

但是、固件下载未成功完成。

作为一项测试、我将 UCD3138CC64EVM-30上的 J2短接、并关闭 UCD3138PSFBEVM-027上的400V 电源、然后能够成功下载固件。

此外、当我从这种状态为 UCD3138PSFBEVM-027打开400V 电源时、电路本身工作正常、12V 输出、但 Fusion Digital Power Studio 未正常启动。

当我将 UCD3138PSFBEVM-027连接到 UCD3138CC64EVM-30时、似乎无法通过 PMBus 进行数据通信。 有什么问题吗?

请注意)我尚未修改 UCD3138FW-PSFB 的任何源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Koumei、

    您是否将 USB-TO-GPIO2适配器设置为400kHz 或100kHz 通信? USB-TO-GPIO2可能默认为1MHz 通信。 UCD3138当前不支持1MHz 通信。 通常、如果您可以在 ROM 模式下检测到 UCD、但在尝试下载固件时收到"Error:Firmware Download Error"消息、则表示您正在1MHz 进行通信。 您必须选择100kHz 或400kHz。

    在上一个屏幕截图中、看起来选择了1MHz。 尝试选择其他总线速度。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    感谢您的答复。

    我尝试将其更改为100kHz、但完全相同。

    我再次按照用户指南中"8.测试过程"中的步骤检查 UCD3XXX_GUI 的行为、并发现固件下载成功、但当我之后尝试从闪存运行固件时、PMBus 似乎没有响应。

    (参见下图)

    正如我上次提到的、当我将 UCD3138CC64EVM-30上的 J2和从 USB-TO-GPIO2提供的电源短接、并且 UCD3138PSFBEVM-027未通电时、我可通过 PMBus 与 UCD3138进行正常通信、因此我认为连接至 UCD3138PSFBEVM-027的信号电平正在阻止 PMBus 工作。 "你以为你赢了吗?

    我不知道这是否相关、但即使 S1关闭、也可以输出12V。 这是正确的状态吗? . 我认为当 S1关闭时、它不会是输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Koumei、

    很遗憾您仍然遇到问题。 UCD PSFB EVM 用户指南指定保持 S1关闭。  

    下载固件后、您是否可以尝试拔下并重新插入 PMBus 适配器、然后再次搜索 ROM 模式或器件 ID? 如果检测到 ROM 模式、则点击"Execute program flash"。  

    尝试移除 J2跳线并 短接 UCD 控制卡上的 J6跳线。 这样、3.3V 电压将来自 UCD PSFB EVM 而不是 PMBus 适配器。 我们已经看到了通过 PMBus 适配器为控制卡供电而控制应用 EVM 会导致错误的问题。 这可能是由于测深不匹配、因为 PMBus 适配器已接地到笔记本电脑、而应用 EVM 已接地到电源和负载。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Jonathan)好

    我试着按照你的指示,但它没有解决问题。

    我处于完全相同的情况。

    作为一项测试、我将 UCD3138CC64EVM-30与 UCD3138PSFBEVM-027断开、并连接12V 电源(VAUXS)和 GND、如下图所示、并尝试仅从 UCD3138PSFBEVM-027供电。 我能够成功下载固件并通过 PMBus 进行通信。

    根据这一结果、我认为 UCD3138PSFBEVM-027和 UCD3138CC64EVM-30之间可能有一些信号正在影响 PMBus。

    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Koumei、

    首先、感谢您发送您的设置图片。 这非常有帮助我的理解、并将帮助我们更快地解决您的问题。 请在将来继续发送高质量照片。

    只是为了确认一下、由于照片有点模糊、是否未组装 J2? 如果您可以发送另一张更高质量的照片、那将会有所帮助。  

    忽略 PMBus、您说过电路是正确的输出12V。 这是否意味着如果您探测 UCD3138 DPWM 引脚、就会获得正确的 DPWM 波形? 因此、唯一的问题是在 UCD3138控制 PSFB 时无法通过 PMBus 与 UCD3138通信?

    以下是更多想法:

    1) 1)尝试将 PMBus 速度切换至400kHz

    2) 2)之前、我们讨论了 PWR050的不可靠性。 您是否在未附带 UCD 控制卡的情况下探测了 PWR050、以确保获得正确的输出? 链接到上一 E2E

    3) 3)如果 GUI 根本找不到 UCD、则您的 GUI 不会显示典型的错误消息。 请参阅下面的示例屏幕截图。 我在未连接 UCD3138的情况下连接了 USB 转 GPIO2、并启动了 Fusion Studio Online。 错误消息显示"DEVICE_ID scan (UCD3xxx)"。 您的消息显示"Isolated1"。 我将尝试调查该错误消息的含义。  

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan  

    感谢您的答复。

    Q1:只是为了确认,由于照片有点模糊,是否 J2没有填充? 如果您可以发送另一张更高质量的照片、那将会有所帮助。  

    A1:是的。 此时、J2为开路。 因此、UCD3138CCEVM-30的电源由 UCD3138PSFBEVM-027的 AUXS (12V)通过 UCD3138CCEVM-30上安装的稳压器(U2:TPS715A33DRBR)供电。

    Q2:忽略 PMBus、您说过电路是正确的输出12V。 这是否意味着如果您探测 UCD3138 DPWM 引脚、就会获得正确的 DPWM 波形? 因此、唯一的问题是在 UCD3138控制 PSFB 时无法通过 PMBus 与 UCD3138通信?

    A2:是的、正确。 我尚未看到每个器件的详细波形、但在将 UCD3138CCEVM-30安装在 UCD3138PSFBEVM-027上时、12V 通常会输出到输出端子块、而即使连接大约4Ω 的负载、也不会出现问题。

    由此看来、控制部分正常工作、但是只有与 PMBus 的通信不能正常工作。

    我将在后面检查以下两点。

    ①Try 将 PMBus 速度更改为400kHz

    ②PWR050输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Koumei、

    很高兴听到控制器件在运行、唯一的问题是 PMBus 通信。 您是否有类似这样的旧 USB-TO-GPIO (2006)适配器: https://mou.sr/3HmBHIT

    我一直在自己进行测试、偶尔会遇到同样的问题、即使用成功下载固件 UCD3xxx 器件 GUI 但我无法打开 Fusion Studio Online . 如果我确实遇到了问题、那么随机错误地使用 USB-TO-GPIO2适配器(拔下并插回 USB-A 侧和 mini-B 侧)似乎可以解决问题。 但是、使用 USB-TO-GPIO (2006)适配器时、我根本没有遇到此问题。

    我认为这是因为 USB-TO-GPIO (2006)适配器不能提供1MHz PMBus 速度。 我怀疑 USB-TO-GPIO2适配器默认设置为1MHz PMBus 速度、而不是在 Fusion Studio 在线重试400kHz 或100kHz 频率、这可能是错误的。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    感谢您的答复。
    控制器件正常工作、输出正常、所以我将继续进行评估。