主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO2、 UCD3138FW-PSFB、UCD3138
工具与软件:
你好
我正在尝试评估 UCD3138PSFBEVM-027。
我将 USB-TO-GPIO2连接到 UCD3138CC64EVM-30、并且能够在 ROM 模式下扫描器件、没有任何问题。

但是、固件下载未成功完成。

作为一项测试、我将 UCD3138CC64EVM-30上的 J2短接、并关闭 UCD3138PSFBEVM-027上的400V 电源、然后能够成功下载固件。

此外、当我从这种状态为 UCD3138PSFBEVM-027打开400V 电源时、电路本身工作正常、12V 输出、但 Fusion Digital Power Studio 未正常启动。
当我将 UCD3138PSFBEVM-027连接到 UCD3138CC64EVM-30时、似乎无法通过 PMBus 进行数据通信。 有什么问题吗?
请注意)我尚未修改 UCD3138FW-PSFB 的任何源代码。