This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:设计审查

Guru**** 2504505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70860, LM70880-Q1, LM70880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412310/lm70880-q1-design-review

器件型号:LM70880-Q1
主题中讨论的其他器件: LM70880、LM70860

工具与软件:

您好!

我的客户请求 TI 审核 LM70880-Q1设计。

请查看他们在下面的设计、看看是否有任何问题。

e2e.ti.com/.../LM70880_2D00_Q1-REF-SCH_5F00_20240911.pdf

e2e.ti.com/.../LM708800_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_PA1.xlsm

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    随附了修改后的快速入门计算器。 原理图的变更为:

    1. 电感器、范围为10uH 至6.8uH
    2. Rconfig 需要为41.2K 欧姆、而不是40.2K 欧姆。
    3. 减小输出电容、以增加环路带宽和稳定性。
    4. 将 BIAS 引脚连接到 VOUT 以提高效率。

    您能否向客户询问输出负载分布和输出电压容差? 是1%还是2%? 我假设在计算器中为1%。

    我看到典型负载电流为4A、但瞬态负载电流的变化百分比(%)是多少? 它将帮助我们了解 LM70880-Q1需要多大的输出电容。

    e2e.ti.com/.../LM708800_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_PA1_5F00_JH.xlsm

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我是 Roger Yoon、正在为 Samji Electronics 工作。

    我已向 JH 询问了有关 LM70880的问题。

    请在此处查看更新的原理图链接和随附的 Excel 文件、并进行查看。

    LM708800_quickstart_calculator_PA2_Roger.xlsm

    LM70880-Q1 REF SCH_20240913.pdf

    在我的问题回答下方

    1.已更新原理图

    2.两个电阻 R827和 R828的组合。 总电阻为41.2K Ω。

    3.原理图已更新。 请复查。

    4. 更新了原理图。 请复查。

    5.输出电压电平规范具有11.5V ~ 12.5V 的容差。

    6.典型值 负载在正常运行条件下为3.5A 静态电流。 我想瞬态阶跃将小于1A。

    我认为瞬态不会频繁发生。

    请参阅以下电影文件。

    (从启动到正常运行)

    12V 负载 Test_20240911.mp4

    谢谢你。

    此致

    Yoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!

    感谢您的意见。

    根据您的应用、我建议转到 LM708 6. 0-Q1、因为输出负载电流不超过6A。 LM70880-Q1适用于需要8A 输出电流的应用。

    随附了更新的快速入门计算器、其中包含我建议的新 BOM 值。

    e2e.ti.com/.../LM708800_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_PA1_5F00_RY.xlsm

    我建议的电感器来自 Coilcraft:

    在了解您的输出电流负载曲线和输出电压纹波规格后、我建议使用输出电容为35uF 的10uH 电感器。 请记住、输出电容要求是降额量。 根据这些新的 BOM 值建议、环路带宽约为36kHz、相位裕度为60度。  

    此外、在 BIAS 引脚连接到 VOUT 后、请在 BIAS 引脚上添加一个1uF 电容器、以提高抗噪能力。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    由于中秋节的原因、罗杰的反应可能会推迟到下周。

    谢谢!

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    没问题。 祝你幸福!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben。

     

    我理解您的指南。

     

    我会选择 LM70880-Q1、因为存在高电流的异常情况、可防止系统关断。

     

    LM70880和 LM70860的原理图是否有任何差异?

     

    请告诉我。

     

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!

    应参考快速入门计算器中的原理图。 对于 LM70880和 LM70860这两种器件、两种 IC 之间并无差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 很好。

    这是我更新后的原理图。

    请进行查看。

    LM70880-Q1 REF SCH_20240920.pdf

    此致

    Yoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!  

    原理图看起来很好、但我要根据电容器的电压降额添加一个或两个额外的10uF/25V 输出电容器。 您能告诉我输出电容器的器件型号(10uF/25V)、并可以查看电容器的电压降额是多少?

    此外、我附上更新的快速入门计算器供您参考。

    e2e.ti.com/.../LM708800_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_PA1_5F00_JH_5F00_UPDATE_5F00_09202024.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben

    这里是您询问的信息。

    CL31B106KAHNNNE

    此致

    Yoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!

    感谢您提供电容器信息。 根据电压降额图(也如下所示)、输出电容器在12V 时的降额值为35%。

      

    要实现35uF、输出电容器的容量需要从5 X 10uF 翻倍至10 x 10uF。 该布局能否适应1210尺寸的电容器? 下面是 CL32B106KAJNFN 的电压降额图、设计需要使用5个此类电容器以满足35uF 要求、这一要求在解决方案尺寸上会更小。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben

    感谢您的指导。

    我将选中它。

    BR

    Yoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!

    没问题。 请随时发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!

    如果没有关于您的初始问题的其他问题、请继续并通过点击"Resolved"关闭该主题。 如果您有其他新问题、请打开新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Ben)好。

    好的。 我们来结束它。

    谢谢你。

    Yoon