请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 工具与软件:
您好!
我们 拥有 采用 BQ35100的电路板、我们的产品寿命超过5年、我们希望跟踪电源并在远程服务器中进行存储。 目前、我们已根据数据表实现了累加器模式、发出 GAUGE_START 和 GAUGE_STOP、读取值、所有操作都正常。
不过、 该器件似乎只能保证 进行25.000次闪存写入、我们将在产品寿命前达到该值。
我们希望在内部保存累积值、避免发出触发闪存写入的 GAUGE_STOP 命令。
n´t 该线程、它将起作用、我们限定发出 GAUGE_STOP 以正确读取累积的容量。
不过、在 这一主题中、似乎可以这样做。
本线程 最后得出结论"这不是该器件的预期使用方式。"、 但它是否会如此运行?
Amy 创意?
谢谢。
Cornel