This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:不带 GAUGE_STOP 命令的累加器模式、用于防止闪存写入

Guru**** 2573565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419978/bq35100-accumulator-mode-without-gauge_stop-command-to-prevent-flash-writes

器件型号:BQ35100

工具与软件:

您好!

我们 拥有 采用 BQ35100的电路板、我们的产品寿命超过5年、我们希望跟踪电源并在远程服务器中进行存储。  目前、我们已根据数据表实现了累加器模式、发出 GAUGE_START 和 GAUGE_STOP、读取值、所有操作都正常。

不过、 该器件似乎只能保证 进行25.000次闪存写入、我们将在产品寿命前达到该值。

我们希望在内部保存累积值、避免发出触发闪存写入的 GAUGE_STOP 命令。

  n´t 该线程、它将起作用、我们限定发出 GAUGE_STOP 以正确读取累积的容量。

不过、在 这一主题中、似乎可以这样做。

本线程 最后得出结论"这不是该器件的预期使用方式。"、 但它是否会如此运行?

Amy 创意?

谢谢。

Cornel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cornel、

    我建议您执行所发送的第二个线程中概述的步骤、以避免多次写入闪存。

    此致、

    Adrian