工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
当 DIAG_EN=高电平时、RPU 是否会连接到 VBB?
数据表中的说明表明、RPU 可以调节泄漏电流。
为什么使用上拉电阻器可以降低电流?

BR、
小提琴
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
当 DIAG_EN=高电平时、RPU 是否会连接到 VBB?
数据表中的说明表明、RPU 可以调节泄漏电流。
为什么使用上拉电阻器可以降低电流?

BR、
小提琴
您好、Alan:
由于我们的客户已确定 Ropen= 6千欧、这意味着如果 VOUT 点阻抗大于6千欧、则会检测到开路负载、否则会认为是正常的。
根据客户的要求、我尝试计算一下、但似乎很奇怪。
VOU=BV*6k Ω/(6k Ω+RPU)=0.692V @VBB =18V。
VBB-Vou=17.307>Vol.Off
似乎无法检测到开路负载、对吧?
我应该如何设计来满足该要求?