This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC30-Q1:TPS1HC30-Q1漏电流

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HC30-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418750/tps1hc30-q1-tps1hc30-q1-leakage-current

器件型号:TPS1HC30-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

当 DIAG_EN=高电平时、RPU 是否会连接到 VBB?

数据表中的说明表明、RPU 可以调节泄漏电流。

为什么使用上拉电阻器可以降低电流?

BR、

小提琴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viola、您好!  

    拉至已知电压值将减小漏电流、该漏电流会导致引脚上出现压降。 TI 实现了一个与由 DIAG_EN 引脚控制的上拉电阻串联的开关。

    此致!  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    还需要检查、当处于关闭状态时、开路故障如何检测?

    所示的公式为 VBB–Vou < VOL。off;我如何知道 VOUT 电压?  

    是在 TPS1HC30-Q1中实现的?

    或者我需要将电压反馈到 MCU 并进行判断?

    还需要检查 RPU 上的泄漏电流是否恒定? 有什么价值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viola:  

    是、正如您提到的、关断状态下的开路负载检测可以通过将反馈电压路由到 MCU 并计算 VBB–VOUT < Vol、of 来确定。   除此之外、FLT 引脚变为低电平以向 MCU 指示故障、SNS 引脚上拉至 VSNSFH。

    连接负载时、Rpu 漏电流将是 VBAT / 150k。  

    此致!  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    由于我们的客户已确定 Ropen= 6千欧、这意味着如果 VOUT 点阻抗大于6千欧、则会检测到开路负载、否则会认为是正常的。

    根据客户的要求、我尝试计算一下、但似乎很奇怪。

    VOU=BV*6k Ω/(6k Ω+RPU)=0.692V @VBB =18V。

    VBB-Vou=17.307>Vol.Off

    似乎无法检测到开路负载、对吧?

    我应该如何设计来满足该要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎计算中存在错误。

    VOUT = VBB *(150k /(6k +150k))= 17.307

    VBB -VOLOFF = 0.692 > VOUT