This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558EVM-084:化学 ID 缩写高于建议水平

Guru**** 2558470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414106/bq27z558evm-084-chemical-id-diviation-was-above-recommended-level

器件型号:BQ27Z558EVM-084
主题中讨论的其他器件:BQ27426GPCCHEMBQSTUDIO

工具与软件:

我们按照手册测量 ChemID、结果如下所示。

在我看来、这是放电完成后 RelaxTime 上的压降所致。

如果测量没有问题、我可以对该 ChemID 进行编程并继续执行下一步吗?

附件为所用电池的数据表图片。

e2e.ti.com/.../LPHD5026053-800mAh-5C.pdf

____________________________________

化合物 ID 选择工具、rev=2.54mm

当前时基故障中使用的配置:
ProcessingType = 2
NumCellSeries = 1
ElapsedTimeColumn = 0
VoltageColumn = 1
CurrentColumn = 2
TemperatureColumn = 3

最佳化学 ID:141最佳化学 ID 偏差、%:8.36



所有 ID 的汇总、最多 DOD 偏差低于3%

化合物 ID 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
0 0 0 0

警告:偏差高于建议水平。 需要为此单元发布新的化学 ID。 请联系您的 TI 代表、将电池送往达拉斯进行鉴定


为基于 ROM 的器件(如 bq274xx)选择最佳的通用 ID


器件/系列#1
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差(%)
128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 13.26
312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 14.65
3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 15.4
354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 15.54
第128章一个条件
警告:最佳通用 ID 的偏差高于此器件/系列的建议水平。 考虑使用其他器件、基于闪存的电量监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。


器件/系列#2
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差(%)
1210 bq27621:(Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2 13.3
1202 bq27621:(默认设置) 4.2V LiCoO2 14.67
354 bq27621:(Alt_CHEM2) 4.35V LiCoO2 15.54
1210最好的通用 ID
警告:最佳通用 ID 的偏差高于此器件/系列的建议水平。 考虑使用其他器件、基于闪存的电量监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。


器件/系列#3
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差(%)
3230 bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO2 14.24
1202 bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2 14.67
3142 bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2 15.4
最好的通用 ID 3230
警告:最佳通用 ID 的偏差高于此器件/系列的建议水平。 考虑使用其他器件、基于闪存的电量监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。

____________________________________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、我不建议对 ChemID 进行编程、DOD 误差百分比太大。 最大的问题是弛豫时间内放电结束时的压降。 如果没有电流流过电池、我们预计不会出现电池电压下降的这种行为。 电池是否连接到任何其他可能消耗电流的部件? 此外、在进行恒定电流充电后、我们通常希望看到恒定电压充电。

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian。

    感谢您的答复。

    再次测量、观察到相同的压降。
    这次剥离率为0.98%、但这是一个问题吗?

    我目前正在向电池供应商查询有关电池特性的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能向我发送您从 GPCCHEM 工具返回的报告文件吗? 以及已提交的数据。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian

    我已将文件和日志图像发送至 DM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了这些文件、应该可以很好地使用报告文件中指定的 ChemID。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian。
    我已经使用 chemID 学习了生命周期步骤、
    BQstudio 在测量中间崩溃、Lstatus 固定为5。
    即使在输入 GAUGE_EN 和 RESET 命令后、Lstatus 也不会转到4、而是在5和1之间交替。
    我是否将 Lstatus 设置为5并从放电过程开始?
    或者、是否有其他方法可以将 Lstatus 设置为4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 LStatus 设置为5并开始放电过程。  

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    电池已放电、Lstatus 为06。
    所以我创建了一个 Goldenimage、但数据表中显示此命令需要被激活(附加的图片)。 这应该怎么做?

    此外、bqstudio 是否始终需要将 goldenimage 编程到实际的 IC? 如果是、是否需要在 PCB 上安装与 EVM 上相同的4引脚端子?

    再次感谢您、我对仪表 IC 的知识匮乏将帮助您了解相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当向客户发送电量监测计时、在首次上电时、应向电量监测计发送 IT Enable 命令。 这将启用 Impedance Track 算法。

    您无需使用 BQStudio 将黄金映像编程到 IC 上。 这可以使用 MCU 来完成。 您可以阅读以下有关电量计通信的文档: https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我知道如何编写 Golden Image。

    但是、似乎通常不启用 intpinn。
    我尝试为 MCU 的闪存启用 INT、但失败了。

    我想在 BQstudio 中运行 INT_EN 进行测试、
    如何输入命令?

    谢谢你。

    Wako。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wako、

    在数据存储器中、转至"Settings"、然后"IO Config"和 INT_EN 为位2。

    此致、

    Adrian