请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798 工具与软件:
我在 bq25798数据表中未看到来自 SYS 引脚规格的明确最大输出电流。
我发现这个 旧的 e2e 帖子 在其中有人指出内部 BAT 到 SYS FET 可以处理的最大电流为6A、但我想再次进行确认。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.