This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:SYS 引脚的最大电流输出

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420662/bq25798-maximum-current-output-from-sys-pin

器件型号:BQ25798

工具与软件:

我在 bq25798数据表中未看到来自 SYS 引脚规格的明确最大输出电流。

我发现这个 旧的 e2e 帖子 在其中有人指出内部 BAT 到 SYS FET 可以处理的最大电流为6A、但我想再次进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    从 SW 引脚流出的最大输出电流为5A。 即使使用2.2uH 电感器在750kHz 频率下运行、封装也会变得过热、并在达到5A 之前触发 IC 的热调节保护。 BAT 至 SYS 的最大直流电池放电电流为6A。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff。 在查看数据表中的建议布局时、此 IC 实际上并没有太多机会实现元件层上的铜连接、并且几乎完全依赖于内层连接、因此我对其存在某些热限制并不感到惊讶。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    EVM 也使用底层进行散热、但上面未显示。  此封装应使用连接到大覆铜的引脚作为散热器。

    此致、

    Jeff