主题中讨论的其他器件: LM5157
工具与软件:
你好
对于新设计、我需要输入电压为4.0 - 7.3V 至输出电压为36V 且 Imax 为0.4A 的直流/直流转换器。
借助 Webench、我决定选择采用 HTSSOP 封装的 TPS55340。

我的设计 
因为我不知道 TPS55340、所以我布置了一个小板来测试电路。
![]() ![]() ![]() ![]() |
I 在 Vin 为6.4V (I=1.38A)的情况下测试电路。
输出电压为35.4V 、184 mA 的负载(通过电阻器)。
上电后2min 是通过100°C HOT 转换的二极管
TPS55340保持低温(<PCB 40°C)、并将二极管发热至 PCB 铜上

我怀疑我犯了一个错误,并将感谢一个提示
L1 = Bourns SDR2207-6R0ML
D1 = SMC SBRD10200TR
C8 = Panasonic 50SVPK10M
谢谢你
Ralf