请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92381 工具与软件:
您好!
数据表中的内部 LDO 输出4.3V (典型值)。 当用户在 TPS62981的输入电压上施加4.5V 电压时、内部 LDO 仍输出4.3V (典型值)。 是这样吗?
数据表指出、VIN=12V 时 LDO 的压降电压典型值为300mV。 如果压降几乎与 VIN = 4.5V 相同、LDO 的输出可能低于4.3V。 因此、我需要确认 LDO 输出4.3V 和 TPS92381在 VIN=4.5V 条件下是否能正常工作。
谢谢、此致、
M.Hattori.