This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92381:由于内部 LDO 压降、确认是否运行 TPS62901 VIN=4.5V

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92381
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419893/tps92381-confirm-to-operate-tps62901-vin-4-5v-due-to-internal-ldo-dropout

器件型号:TPS92381

工具与软件:

您好!

数据表中的内部 LDO 输出4.3V (典型值)。  当用户在 TPS62981的输入电压上施加4.5V 电压时、内部 LDO 仍输出4.3V (典型值)。  是这样吗?

数据表指出、VIN=12V 时 LDO 的压降电压典型值为300mV。  如果压降几乎与 VIN = 4.5V 相同、LDO 的输出可能低于4.3V。  因此、我需要确认 LDO 输出4.3V 和 TPS92381在 VIN=4.5V 条件下是否能正常工作。

谢谢、此致、
M.Hattori.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Motoyasu、

    我们的专家是 ooo、他将在他回到办公室后回复您、感谢您的耐心。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周三、姚三、

    是否有任何更新?

    谢谢、此致、
    M.Hattori.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Motoyasu-San、

    TPS92381可以在4.5V VIN 下工作。

    BR

    Patrick