This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411521/bq40z50-r2-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

1.在从 RSOC 0%为我的电池组充电时、您好  

我注意到 LED 从0%闪烁到10%更快

有什么原因?

2第二步、同时浏览 gg 文件  

显示 FLASH RSOC 10%

与这两个项目相关

此致

Jonsson Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    [报价用户 id="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411521/bq40z50-r2-bq40z50-r2 "]

    1.在从 RSOC 0%为我的电池组充电时、您好  

    我注意到 LED 从0%闪烁到10%更快

    [报价]

    您是否碰巧打开了 LED PF 代码功能? 这可能导致出现以下两种不同的闪烁速率:

    [报价用户 id="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411521/bq40z50-r2-bq40z50-r2 "]

    2第二步、同时浏览 gg 文件  

    显示 FLASH RSOC 10%

    [报价]

    对于 CHG Flash Alarm 和 DSG Flash Alarm、它们基于当时看到的电流:

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    ANTHONY:你碰巧有 LED PF 代码功能? 这可能导致出现以下两种不同的闪烁速率:

    • 我还没有检查这些条件是否在0-10%之间、但会进行检查并返回给您
    • LEDPF=1/LEDPF=0 表示什么?
    •  此表与上述问题有何关系?

    ANTHONY:对于 CHG Flash Alarm 和 DSG Flash Alarm ,它们基于当时看到的电流

    • 闪光灯报警指示什么?
    • 目前看到的唯一电流是充电电流、因此该闪光灯警报设置是多少?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    LEDPF=1/LEDPF=0 表示什么?

    我相信 LED PF 功能是通过下面所示的 LEDPFON 位启用的。 LEDPF1和 LEDPF0是其可配置的设置:

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411521/bq40z50-r2-bq40z50-r2/5406317 #5406317"]
    • 闪光灯报警指示什么?
    • 目前看到的唯一电流是充电电流、因此该闪光灯警报设置是多少?
    [报价]

    闪光灯警报根据是否出现充电电流或放电电流来指示 SOC 所处的位置。 例如、如果 DSG Flash Alarm 设置为5%、并且看到放电电流、如果 SOC 介于5和0之间、LED 将闪烁。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    安东尼:

    我相信 LED PF 功能是通过下面所示的 LEDPFON 位启用的。 LEDPF1和 LEDPF0是其可配置设置

    • 这个 LEDPF 指示是否用于指明电池组出现了故障?

    ANTHONY:闪光警报根据是否出现充电电流或放电电流来指示 SOC 所处的位置。 例如、如果 DSG Flash Alarm 设置为5%、并且看到放电电流、如果 SOC 介于5和0之间、LED 将闪烁。

    • 对于 PACK、该值设置为10%  
    • 我猜这意味着、在0-10%的范围内、电池组将闪烁以指示"电池电量不足"、实际上、我已经在我们的电池组中看到过这种情况
    • 对于 DSG CHG 报警、我没有看到这一点、因为我们的电池组仅在充电时闪烁?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    并且此 LEDPF 指示是否指明了电池组出现的故障?

    正确。

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411521/bq40z50-r2-bq40z50-r2/5409305 #5409305%]
    • 我猜这意味着、在0-10%的范围内、电池组将闪烁以指示"电池电量不足"、实际上、我已经在我们的电池组中看到过这种情况
    • 对于 DSG CHG 报警、我没有看到这一点、因为我们的电池组仅在充电时闪烁?
    [报价]

    正确、当电量监测计的 SOC 小于10%并且处于 DSG 模式时、是否仍然没有看到此闪烁?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    ANTHONY:正确的、当监测计的 SOC 低于10%并且处于 DSG 模式时、是否仍然看不到此闪烁?

    • 我们只看到 CHG 闪存警报的这种情况、对于我们的电池包、我们只会看到当连接了电源且 RSOC 介于0-10%时充电快速闪烁
    • 当放电和包装之间0-10%没有闪烁,所以我不知道为什么供应商在 gg 文件中给出了这个值,如果它不是活动的

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    为了进行澄清、是否在此应用中设置了[LEDCHG]位、或者是否使用 DISP 引脚上的高电平到低电平转换打开 LED?  

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    安东尼:

    为了进行澄清、是否在此应用中设置了[LEDCHG]位、或者是否使用 DISP 引脚上的高电平到低电平转换打开 LED?  

    • 不确定这些位、但基本上我们的 LED 仅在充电时显示、我们只有一个 LED!
    • 在放电期间不显示 LED、或仅在充电时才正常运行!
    • 请参阅 LED 的原理图
    • 对于 LED 闪烁周期、512us 指的是什么? 每分钟512 us、第二是这里的指标

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我询问 LEDCHG 位的原因是、如果设置了该位、LED 将在电流大于充电电流阈值时保持亮起、无需 DISP 引脚提供任何信息、如果设置该位、这将解释为什么 LED 在充电期间闪烁而不放电。

    对于 LED 闪烁周期、512us 指的是什么? 这是每分钟512 us、其次是这里的衡量标准[/报价]

    我认为此指标意味着 LED 每512 * 488us 闪烁一次。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony 您好:

    ANTHONY:我问 LEDCHG 位的原因是因为如果该位被置位、LED 将在电流大于充电电流阈值时保持亮起、无需来自 DISP 引脚的任何东西;如果设置该位、这将解释为什么 LED 在充电期间闪烁而不放电

    • 我将为您验证这一点:)  

    安东尼:

    我认为此指标意味着 LED 每512 * 488us 闪烁一次。

    • 那么、LED 将每488us 闪烁512次?
    • 如果1分钟内有60秒、则488/60=8分钟 、这意味着 LED 大约每8分钟闪烁512次?
    • 这是有关 FAST blinkinge2e.ti.com/.../Video-Clip-_2800_2024_2D00_09_2D00_17-11_5F00_55_5F00_25_2900_.mp4的视频

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我相信此指标意味着 LED 每512 * 488us 闪烁一次。

    很抱歉混淆。 我相信 LED 将每512 * 488us = 249,856us 闪烁一次、或以其他方式大致每0.25秒闪烁一次。 参数的单位是488us、而不是1us、因此输入到该参数中的任何值都需要乘以488。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我可以查看 LED 的标志,它确实是  LEDCHG,这意味着 只要充电电流大于充电电流阈值,它就会开启  

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您的更新。 在当前系统中、是否可以在器件的 DISP 引脚上进行从高电平到低电平的转换? 如果在电量监测计处于放电模式时执行此操作、这可能有助于查看放电期间产生的 LED 值。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    安东尼:

    感谢您的更新。 在当前系统中、是否可以在器件的 DISP 引脚上进行从高电平到低电平的转换? 如果在电量监测计处于放电模式时执行此操作、这可能有助于查看放电期间产生的 LED 值。

    • 如何才能找到此信息????、原因放电期间当前没有 LED 指示  

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    如果启用了 LEDCHG、这会使电量监测计不需要在 DISP 引脚上进行高电平到低电平转换、即可在电量监测计充电时显示 LED 状态、但不会进行放电。 我认为、当电量监测计放电时、需要在 DISP 引脚上进行此转换。

    谨致问候

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    安东尼:

    如果启用了 LEDCHG、这会使电量监测计不需要在 DISP 引脚上进行高电平到低电平转换、即可在电量监测计充电时显示 LED 状态、但不会进行放电。 我认为、当电量监测计放电时、需要在 DISP 引脚上进行此转换。

    • 我是否可以在 BQstudio 上更改此设置以在放电期间查看 LED?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我认为、在放电时、如果 DISP 引脚上没有从高电平到低电平转换、就无法打开此 LED。

    此致、

    Anthony