Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO
工具与软件:
1.在从 RSOC 0%为我的电池组充电时、您好
我注意到 LED 从0%闪烁到10%更快
有什么原因?
2第二步、同时浏览 gg 文件
显示 FLASH RSOC 10%

与这两个项目相关
此致
Jonsson Kabangu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
1.在从 RSOC 0%为我的电池组充电时、您好
我注意到 LED 从0%闪烁到10%更快
有什么原因?
2第二步、同时浏览 gg 文件
显示 FLASH RSOC 10%

与这两个项目相关
此致
Jonsson Kabangu
Jonathan、您好!
[报价用户 id="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411521/bq40z50-r2-bq40z50-r2 "]1.在从 RSOC 0%为我的电池组充电时、您好
我注意到 LED 从0%闪烁到10%更快
[报价]您是否碰巧打开了 LED PF 代码功能? 这可能导致出现以下两种不同的闪烁速率:

2第二步、同时浏览 gg 文件
显示 FLASH RSOC 10%
[报价]对于 CHG Flash Alarm 和 DSG Flash Alarm、它们基于当时看到的电流:

此致、
Anthony
Anthony、您好!
ANTHONY:你碰巧有 LED PF 代码功能? 这可能导致出现以下两种不同的闪烁速率:
此表与上述问题有何关系? ANTHONY:对于 CHG Flash Alarm 和 DSG Flash Alarm ,它们基于当时看到的电流
此致
Jonathan Kabangu
Jonathan、您好!
LEDPF=1/LEDPF=0 表示什么?
我相信 LED PF 功能是通过下面所示的 LEDPFON 位启用的。 LEDPF1和 LEDPF0是其可配置的设置:

闪光灯警报根据是否出现充电电流或放电电流来指示 SOC 所处的位置。 例如、如果 DSG Flash Alarm 设置为5%、并且看到放电电流、如果 SOC 介于5和0之间、LED 将闪烁。
此致、
Anthony
Anthony、您好!
安东尼:
我相信 LED PF 功能是通过下面所示的 LEDPFON 位启用的。 LEDPF1和 LEDPF0是其可配置设置
ANTHONY:闪光警报根据是否出现充电电流或放电电流来指示 SOC 所处的位置。 例如、如果 DSG Flash Alarm 设置为5%、并且看到放电电流、如果 SOC 介于5和0之间、LED 将闪烁。

此致
Jonathan Kabangu
Jonathan、您好!
并且此 LEDPF 指示是否指明了电池组出现的故障?
正确。
[报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411521/bq40z50-r2-bq40z50-r2/5409305 #5409305%]正确、当电量监测计的 SOC 小于10%并且处于 DSG 模式时、是否仍然没有看到此闪烁?
此致、
Anthony
Anthony、您好!
ANTHONY:正确的、当监测计的 SOC 低于10%并且处于 DSG 模式时、是否仍然看不到此闪烁?
此致
Jonathan Kabangu
Anthony、您好!
安东尼:
为了进行澄清、是否在此应用中设置了[LEDCHG]位、或者是否使用 DISP 引脚上的高电平到低电平转换打开 LED?


此致
Jonathan Kabangu
Jonathan、您好!
我询问 LEDCHG 位的原因是、如果设置了该位、LED 将在电流大于充电电流阈值时保持亮起、无需 DISP 引脚提供任何信息、如果设置该位、这将解释为什么 LED 在充电期间闪烁而不放电。
对于 LED 闪烁周期、512us 指的是什么? 这是每分钟512 us、其次是这里的衡量标准[/报价]我认为此指标意味着 LED 每512 * 488us 闪烁一次。
此致、
Anthony
Anthony 您好:
ANTHONY:我问 LEDCHG 位的原因是因为如果该位被置位、LED 将在电流大于充电电流阈值时保持亮起、无需来自 DISP 引脚的任何东西;如果设置该位、这将解释为什么 LED 在充电期间闪烁而不放电
安东尼:
我认为此指标意味着 LED 每512 * 488us 闪烁一次。
此致
Jonathan Kabangu
Jonathan、您好!
我相信此指标意味着 LED 每512 * 488us 闪烁一次。
很抱歉混淆。 我相信 LED 将每512 * 488us = 249,856us 闪烁一次、或以其他方式大致每0.25秒闪烁一次。 参数的单位是488us、而不是1us、因此输入到该参数中的任何值都需要乘以488。
此致、
Anthony