This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7100:当 TPS7A7100的使能端开启时、Vout 对地短路

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421280/tps7a7100-when-the-enable-is-turned-on-for-tps7a7100-vout-is-short-circuited-to-ground

器件型号:TPS7A7100

工具与软件:

我遇到了一个问题、在开启 TPS7A7100时、Vout 对地短路。 我使用万用表时、红色探针接触 Vout、黑色探针接触 GND、一旦红色探针接触 Vout 和 GND、它就会恢复正常输出。 但是、重新启动后、Vout 再次对地短路。 (Vout=3.3V)

是否有办法解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    補充說明:每次 TPS7A7100導通時、Vout 被鉗位在-0.2V。通過電阻器對 Vout 放電后恢復正常。這是內部電路問題嗎?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您能否向我们提供包括 Vin、Vout、EN 和 IOUT 在内的示波器图像?  

    此外、您能否提供电路板的原理图和布局?

    如果您有机会、请告知我们。

    谢谢!

    Hannah