This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:确认 Q1和放大器是否;Q2是否用于反向电压保护

Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421167/bq24195-confirm-if-q1-q2-is-used-for-reverse-voltage-protection

器件型号:BQ24195

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在使用 bq24195芯片组设计电池充电器。 我不确定它的应用电路中为什么使用了 MOSFET Q1和 Q2。 我想它是为了反向开关保护、但我不知道它的实际需求、因为这种芯片组主要用于电话等较小设备、以及那些设备电源线不能反向连接的设备。 我想 MOSFET Q1并不是必需的。

请确认我、如果有其他用例、请详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、Q1和 Q2提供反向电流保护。  如果使用 OTG 输入电路 Q3、则需要这些电阻。   

    如果不使用 OTG、则不需要 Q1和 Q2。