This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:模型差异(LM2936HVMA 与 LM2936HVBMA)

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420841/lm2936-model-differences-lm2936hvma-vs-lm2936hvbma

器件型号:LM2936

工具与软件:

您好!

我正在尝试为 PCB 上的稳压器找到合适的器件型号。

到目前为止、我认为它可以是 LM2936HVMA-5.0或 LM2936HVBMA-5.0  

...我没有找到命名规则,所以我不知道什么"B"的意思。 我很乐意提供任何帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaclav:

    根据"器件标识查找"工具、这是 LM2936HVMA-5.0/NOPB

    此致、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prakash。 我认为也是这样。 但仍然有人知道 BM 与 M 代表什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaclav

    我认为它根据 PDS 与关断引脚相关。

    BM 具有关断选项、M 没有。

    此致、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这个、但那是2936BM、而不是2936H。 我们可以同意命名手册是有用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaclav

    这是一个旧器件。 基于 PDS、这是我可以考虑的5V 选项。

    LM2936BM-5.0/NOPB - SOIC 小卷带、关断电流和工作电压为40V。

    LM2936MX-5.0/NOPB -  SOIC 大卷带、关断电流和工作电压为40V。

    LM2936HVBMA-5.0/NOPB -   SOIC 小卷带、关断电流和工作电压为60V。

    LM2936HVBMAX5.0/NOPB - 具有关断电流和工作电压为 60V 的 SOIC 大卷带

    LM2936HVMA-5.0/NOPB -   SOIC 小卷带、没有关断电流和 60V 工作电压

    LM2936HVMAX-5.0/NOPB -  SOIC 大卷带、不带关断电流和 60V 工作电压

    希望这有助于澄清命名。

    谢谢!

    Prakash L