工具与软件:
您好!
我正在尝试为 PCB 上的稳压器找到合适的器件型号。
到目前为止、我认为它可以是 LM2936HVMA-5.0或 LM2936HVBMA-5.0
...我没有找到命名规则,所以我不知道什么"B"的意思。 我很乐意提供任何帮助。 谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在尝试为 PCB 上的稳压器找到合适的器件型号。
到目前为止、我认为它可以是 LM2936HVMA-5.0或 LM2936HVBMA-5.0
...我没有找到命名规则,所以我不知道什么"B"的意思。 我很乐意提供任何帮助。 谢谢你。

您好、Vaclav:
根据"器件标识查找"工具、这是 LM2936HVMA-5.0/NOPB。

此致、
Prakash L
Vaclav
这是一个旧器件。 基于 PDS、这是我可以考虑的5V 选项。
LM2936BM-5.0/NOPB - SOIC 小卷带、关断电流和工作电压为40V。
LM2936MX-5.0/NOPB - SOIC 大卷带、关断电流和工作电压为40V。
LM2936HVBMA-5.0/NOPB - SOIC 小卷带、关断电流和工作电压为60V。
LM2936HVBMAX5.0/NOPB - 具有关断电流和工作电压为 60V 的 SOIC 大卷带。
LM2936HVMA-5.0/NOPB - SOIC 小卷带、没有关断电流和 60V 工作电压。
LM2936HVMAX-5.0/NOPB - SOIC 大卷带、不带关断电流和 60V 工作电压。

希望这有助于澄清命名。
谢谢!
Prakash L