This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288, TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411561/tps61288

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件: TPS55289

工具与软件:

您好!

1.能否将 TPS61288的 EN 引脚连接到 VIN 引脚(使用10k 限流电阻器)、以便使用电池启用 IC? 我计划使用电压范围为2.9V 至4.2V 的锂电池

2.我在其他应用中看到 EN 引脚连接到 VCC 引脚。 它是如何工作的、因为我假设您需要先激活 EN 才能在 VCC 上获得输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    感谢您联系我们。

    1.当 Vin 低于6V 时、可以将 EN 连接到 Vin。

    2. EN 高电平输入电压为1.2V。

    VCC 电压从 Vin (或较高的 Vout)通过 LDO、当 Vin 为2.3V 时、该电压约为2.3V、

    也就是说、当 Vin 高于其 UVLO 电压时、EN 已经高于其高电平。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    10k 限流电阻器可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

     您是说在不连接 GND 电阻器的情况下将10k 直接连接到 EN 引脚吗?

    有一个 850k 的内部下拉电阻器。

    连接电阻只需要确保电压高于其高电平电压。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 用于进行电流限制。 以避免加载电池。 有必要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还可以推荐一款降压/升压转换器、它与 TPS61288至少具有相同的电流能力、具有宽输入范围(最小值-约为2V、最大值- 30V 或更高)、并可提供5.5V 的输出? 我试图用过滤器寻找一个,但找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    对于 EN 电阻器、可以使用它。

    对于降压/升压转换器、请查看 TPS55289是否适合您的应用。

     其电流限制略小于 TPS61288。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    外部补偿网络(连接到 COMP 引脚)是否敏感或可以将数据表中使用的网络用于任何应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    我想您介绍的是 TPS22589。 我建议使用快速入门计算器工具根据您的应用来优化补偿网络: TPS55289-calculation-tool 计算工具|德州仪器 TI.com

    您可能仍然需要通过实验中的测量来进一步优化它、因为它不会考虑系统中的寄生效应。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brigitte、

    我讲的是 TPS61288。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    对于 TPS61288、补偿网络很敏感、无法将其 用于任何应用。

    请根据工作条件和输出电容调整 comp 参数。

    请参阅 TPS61288的计算工具或向我们提供原理图进行检查。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fergus:

    原理图如下:

    该电路旨在提供5.5V 的输出和高达5A 的电流。我使用了 TPS61288数据表中为补偿电路提供的典型值。 您能否针对此设置建议更好的补偿电路元件值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围为:

    1、最小值 电压- 2.8V

    2.额定电压- 3.7 V

    3、最大值 电压- 4.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    我们的工程师目前不在办公室、请预计在下周星期二之前回复。 感谢您的耐心。

    此致

    Yezi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢叶子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    由于该专家在下周都不在办公室、因此我建议使用 TPS61288计算器检查您的设计: SLVRBh4计算工具| TI.com

    此工具可在您输入设计参数后计算正确的补偿值。

    收到设计后、建议检查它以获得最佳性能、因为计算不包含寄生效应。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的响应。 我已经使用了该工具、但补偿电路的参数供用户输入、如下所示:

    我使用了 Webench 工具。 它是可靠的工具吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    当您在工具中输入这些值时、它会为您计算波特图、因此您可以采用 EVM 中的值、如果您不喜欢下图中的结果、请更改这些值、直到它适合您的需求。

    也可以使用 Webench。

    然而、没有任何计算工具会将您的系统的寄生效应考虑在内、因此有必要在实验室中检查稳定性、例如使用负载瞬态或波特图。

    一般来说、交叉频率对系统而言应该足够好、因为大多数情况下、较低的交叉频率意味着系统更稳定。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢  Brigitte。