This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:图腾柱 PFC-7kW

Guru**** 2391085 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412479/ucd3138-totem-pole-pfc-7kw

主题中讨论的其他器件:UCD3138

工具与软件:

我想使用 UCD3138设计7kW 的图腾柱 PFC

请让我知道设计的可行性

谢谢你

 Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh,

    UCD3138架构支持图腾柱 PFC 配置。 功率级和驱动器级需要根据功率级别进行相应的设计。  

    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据功率级别---- 请问这个芯片可以设计多少功率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    由于 UCD3138是数字控制器、因此没有功率限制、我知道该限制是由控制器设定的。 功率级也就是说、拓扑、电路设计、元件选择、布局、热性能是会  对功率级别造成限制的因素。  

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tom 和Hemanth Sreeperumbudur 

    感谢您的宝贵意见

    我会检查一下  

    谢谢你

    Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但愿如此

    ZCD 传感特性在架构内

    谢谢你

    Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh,

    如果您说的是 PFC 的 DCM 或临界模式导通控制、那么 UCD3138可以支持这一点。

    请参阅: https://www.ti.com/lit/an/slua708/slua708.pdf 全文和第5.3节。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hhi hemnath、

    感谢您在开关频率下共享 ZVS

    但我之前提到了输入电流交流波形过零、这是图腾柱 PFC 的通用问题、希望您了解输入侧的图腾柱 PFC 检测

    谢谢你

    Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh,

    需了解如何降低图腾柱 PFC 交流过零点处的电流尖峰(">www.ti.com/.../slyt650.pdf)")、 这基于 UCD3138控制器。

    此致

    Hemanth