This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62440-Q1:RBOOT 引脚能否保持断开状态? 让 RBOOT 保持打开状态有什么缺点?

Guru**** 2547740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421083/lm62440-q1-can-rboot-pin-be-left-open-what-is-a-demerit-of-leaving-rboot-open

器件型号:LM62440-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

由于 EMC 问题、我的客户正在考虑让 RBOOT 保持打开状态。

1.根据以下数据表中的说明、我们是否可以使 RBOOT 引脚保持开路(=未连接电阻器)?

2.除了功率效率下降之外、让 RBOOT 保持开路是否有任何缺点或问题?

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、足立山、  

    是的、它可以保持开路、但请记住、这意味着上升时间最慢、这会对 EMI 有利、但会影响效率。 通常、它作为占位符的电阻为0 Ω、并且可以增加电阻以降低 EMI。

    效率会受到影响。 请参见部件的引脚 FMA、表4-3了解开路引脚。  https://www.ti.com/lit/fs/snva957a/snva957a.pdf

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denislav、

    感谢您发送编修。 我真的很感激。

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!