请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM62440-Q1 工具与软件:
各位专家、您好!
由于 EMC 问题、我的客户正在考虑让 RBOOT 保持打开状态。
1.根据以下数据表中的说明、我们是否可以使 RBOOT 引脚保持开路(=未连接电阻器)?
![]()
2.除了功率效率下降之外、让 RBOOT 保持开路是否有任何缺点或问题?
谢谢!
Kento
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
各位专家、您好!
由于 EMC 问题、我的客户正在考虑让 RBOOT 保持打开状态。
1.根据以下数据表中的说明、我们是否可以使 RBOOT 引脚保持开路(=未连接电阻器)?
![]()
2.除了功率效率下降之外、让 RBOOT 保持开路是否有任何缺点或问题?
谢谢!
Kento
你好、足立山、
是的、它可以保持开路、但请记住、这意味着上升时间最慢、这会对 EMI 有利、但会影响效率。 通常、它作为占位符的电阻为0 Ω、并且可以增加电阻以降低 EMI。
效率会受到影响。 请参见部件的引脚 FMA、表4-3了解开路引脚。 https://www.ti.com/lit/fs/snva957a/snva957a.pdf
此致、
Denislav