This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:针对保护电路说明的线路末端测试

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419850/bq78350-r1a-end-of-line-testing-for-protection-circuit-fucntion

器件型号:BQ78350-R1A

工具与软件:

大家好、我正在使用线路末端测试仪来确认欠压和过压保护功能。 在使用每个电池的电源并改变每个电池位置的电压来组装电池之前、我一直在使用电路板上的测试仪。 我认为我们可以通过在检测电阻器的芯片侧施加电压而更改为在行末端进行测试(连接电池后)、请参阅 pic。  

不过、这样做会导致相邻电池的电压与施加的电压相反移动。 我们仍然可以这样进行过压测试、因为相邻电压不会杂散太远而导致问题、但是在充电装运状态下对电池进行欠压测试、将一个电池下拉至我们的保护跳闸点、相邻的电池读取为4.3、从而使过压跳闸。  

您是否有任何预防这种情况的建议? 我尝试了禁用电池平衡、以查看这是否是触发此事件的原因、但没有看到任何差异。 或者、您有何建议说明我们如何在没有电压偏斜的情况下触发每个电池欠压和过压保护、这会妨碍我们测试实际尝试的电池保护功能?

谢谢!

TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请明确您正在做什么、并使用数字进行测量。 我不清楚你在做什么。

    您是否说要连接所有电池、但 VC1和 VC0之间只连接一次、之后用电源代替、但当您改变电压 VC1-VC0时、电量监测计会报告其他电池电压发生变化? 如果是、请显示电量计报告的内容以及所有电压测量值 VC10-VC0与 VSS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的答复,我正在尝试测试保护将真正跳闸一旦我们建立了电池组,以便我们可以确认它的安全性,然后发送出去。 我正在尝试确认、当一节电芯的电压超过 CUV 或 COV 阈值时、它实际上会触发保护、FET 将关断。  

    我们测试的是将 所有电池替换为电源、因为电源可以让我们自由操作电压来触发所需的功能、但这不能证明电路板在生产期间没有以某种方式出现混乱、因为一旦连接电池、您就无法以这种方式进行测试、除非您真正通过这些点对电池进行放电或充电、 这需要太长的时间、这对电池本身是不利的。  

    原本希望通过在感应电阻器的芯片侧施加电压、我们能够从芯片的角度获取假的电芯电压、但结果却导致芯片读取到相邻芯片的电压变化。  

    因此、所有电芯均已连接、每电芯~3.58V、我们将多象限 PSU 连接到 VC1和 VC0引脚、并将 PSU 设置为4.2V。 然后、我们在芯片第1节的电压为4.2V、而第2节电压降至~3V。 如果我们随后禁用电源、这两个电压都将返回~3.58V。 如果然后我们将该 PSU 连接移动到 VC2和 VC1、并施加4.2V 的电压、则看到电芯2读取4.2、但电芯1和3读取~3V。 然后、如果我们切换到测试欠压、现在施加2.3V (我们的电芯欠压阈值)、请参阅电芯2的读数为2.3V、但电芯1和3的读数为~4.3v、这会导致过压跳闸、从而使其无法测试欠压功能。  

    为什么相邻的电芯会与测试电芯相对移动? 我如何进行测试、以在完整的电池组(而不是裸板)上确认功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    [报价 userid="525415" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419850/bq78350-r1a-end-of-line-testing-for-protection-circuit-fucntion/5441733 #5441733"]我正在尝试确认当一节电池的电压超过 CUV 或 COV 阈值时、它将实际触发保护、FET 将关闭。  [报价]

    是的、应该会发生这种情况。

    为了评估器件的性能、我建议使用电阻梯来模拟电池电压、类似于我们在 EVM 中为该器件配备的电阻梯。 您以前试过吗?

    该器件在进行电芯测量时会消耗一点点电流、这将是少量的电流、但如果电芯侧的阻抗足够大、它可能会在测量中显示为误差。

    如果电芯1上的电压下降太多、电芯2电压可能会下降、我可以考虑到电芯2上的电压可能下降的原因。 这是因为电芯2需要满足最低电压才能正常工作(相对于 VSS)。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Luis、我们在将电路板组装到电池包之前对电路板进行了测试、方法是使用电阻桥模拟8个电池、然后使用1个 PSU、我们将连接移至每个电池位置。 电阻桥的节点与电芯分路相连、因此 VBAT-、BT1、FBMB、BT3…… 在我发送的照片。 该器件在预检验中运行良好、我们可以操纵每个假电阻单元的电压、而不会影响任何其他假电阻单元。 但是、我在之前的文章中指出的问题是、该检查只能用作电路板上的预检查、但一旦电池组与电池组装在一起、它就无法工作、因为与电阻器不同、实际的电池单元可以拉取和灌入电流。 这就是我们要尝试执行的操作、以便我们实际上可以在构建的电池组上确认、在组装过程中未发生以任何会影响安全性的方式损坏 PCB 的情况。

    第二和第三段。 我们看到、在尝试连接到芯片 VC0、VC1、VC2、VC3的引脚时、不仅电压下降、而且电压增大... 在我之前发送的原理图中、我们从未看到电阻梯电压骤降或升高、而是连接到电芯分路 BT1、d845b... 这些电阻器都将保持稳定、我们为此使用了100欧姆电阻器。  

    您是不是建议在电池组上、将电阻梯连接到 IC 引脚 VC0、VC1、V2... 并在电阻梯上使用电阻梯设置电压、类似于我们在电芯抽头上的电阻提升或降低电阻桥上的电阻电压。 这样、每个 VCx 引脚仍然有一个设定的电压、不依赖于通过连接到每个 BTX 抽头的1k 电流限制电阻器获得该电压、然后我们可以仅改变一个电芯而不影响相邻的电芯? 我还没有尝试过、但这是我可以设置测试的对象。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我对您尝试实现的目标有点困惑? 在连接电池组后尝试操控单个电芯的目标是什么?

    我不能完全确定在你们的情况下会发生什么。 就个人而言、在测试单节电池时、与其他电池相比、我只需在要更改的输入上使用单个 PSU、一切正常。 然而、我从未同时使用实际电池和 PSU 进行测试。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon