This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:我有两个问题。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420815/bq28z610-i-have-two-questions

器件型号:BQ28Z610

工具与软件:

大家好!

1) 1) 关于参考手册(13.3.6制造位4 (FET_EN))

FET_EN 的默认值描述为"0"、如果该位未更改为"1"、则 BQ28Z610的 CHG 和 DSG 端子都将不工作、除非外部 FET 以"0"V OUTPUT 导通?

我需要发出命令0x0021还是使用 I2C 设置闪存地址0x43c0?

我在数据表中没有看到任何设置"1"的说明、因此我有疑问。

2) 2) 写入数据存储器

充电电压、恒定电流、恒定电压等的设置值将使用 I2C 从目标板的 CPU 写入数据存储器。

重写数据时为1

Ex (0x43c0的位4 (ET_EN)设置为"1")

第一个数据包 AA 3E C0 43

第二包 AA 40 00 01

第三个数据包 AA 60 CS #(CS=校验和(C0、43、00和01))

第4包 AA 61 06

正在发送一组(4个)数据包。

当我想设置此地址序列时、我需要一个延迟还是其他问题?

首次数据重写成功
第二个数据包正常流动
第三个数据3E 处的 NACK 响应
包括第二个数据在内的数据不会重新写入。

然后、如果您从头开始重新开始
数据包通常最多流至第三个数据、并且在第四个数据的3E 处生成 NACK 响应。
最高到第二个数据的数据被重新写入。

之后、每次重新开始时、可重写的数据数量都会逐个增加。
最后、完成所有写入。

这是一种奇怪的行为。
在1次数据写入操作后尝试中断(在发送数据包06 # 4之后)。
如果您在1次数据写入操作之后执行一个步骤、那么它似乎能够可靠地写入。

延迟:即使将其设置为大约50ms、也没有影响。
您能给我提供有关写入和读取数据存储器的信息吗?

很抱歉这么长的帖子。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、  

    我建议遵循 此 E2E 主题 、因为这里介绍了 I2C 的通信过程。  

    此致、  

    Robert。