This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:AVSN 断开时的行为

Guru**** 2584225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420687/tps53681-behavior-with-avsn-open

器件型号:TPS53681

工具与软件:

当 AVSN 处于开路状态时、器件或输出电压有什么作用?

我们有3x120A、1x40A 以全功率运行、没有任何问题。  AVSP 和 AVSN 连接到 FPGA 片上检测点。  在 AVSP 与 VOUT 之间有100欧姆的电阻、以防 FPGA 未被组装或 AVSP 由于 BGA 焊点不良而开路。  

不过、从 AVSN 到接地没有100欧姆。  当 AVSP 连接到 VOUT 但 AVSN 处于悬空开路状态时会发生什么情况?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rusty:  

    感谢您的留言。  我需要考虑一下这个问题、我会在24小时内得到回复。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rusty:  

    如果 AVSN 保持开路、TPS56831将通过 PMBus 发出故障、  如果在上电时检测到任何电压检测引脚开路、STATUS_MFR_SPECIFIC [6]将翻转为1b。  下面是   TPS53681数据表中第7.5.26.8节(80h) STATUS_MFR_SPECIFIC 寄存器映射的代码片段:  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  非常好。  感谢快速响应。  很抱歉我在数据表中漏掉了:)