请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53681 工具与软件:
当 AVSN 处于开路状态时、器件或输出电压有什么作用?
我们有3x120A、1x40A 以全功率运行、没有任何问题。 AVSP 和 AVSN 连接到 FPGA 片上检测点。 在 AVSP 与 VOUT 之间有100欧姆的电阻、以防 FPGA 未被组装或 AVSP 由于 BGA 焊点不良而开路。
不过、从 AVSN 到接地没有100欧姆。 当 AVSP 连接到 VOUT 但 AVSN 处于悬空开路状态时会发生什么情况?
谢谢。