This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:LM5149

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421613/lm5149-lm5149

器件型号:LM5149

工具与软件:

因为 LM5149能够 使用高于5V 的米勒钳位电压驱动 MOSFET? 此外、对于建议栅极驱动电压为12V 的 MOSFET、我们是否能够为此采用外部栅极驱动器电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushant、

    不、LM5149无法在 MP 电平接近5V 的情况下驱动 FET、建议将 MP 电平保持在~3V 左右、最大值~4V。  逻辑电平 FET 的 MP 电平通常约为3V。  希望这对您有所帮助。

    David。