工具与软件:
我目前正在设计中使用 TPS63900 (VIN:3V、VOUT:3.3V)、其中包括主要 IC:RAKwireless 的 RAK3172 LoRaWAN 模块和 Quectel 的 BG95M2 LPWA Cat M1/Cat NB2调制解调器。 为了进行功耗监控、我使用 Nordic 半导体功率分析器套件 II 来测量电流消耗。
当系统进入睡眠模式时、分析器套件会注册990.69 µA 的平均电流消耗、该电流消耗处于预期范围内。 但是、我已经注意到间歇性噪声峰值在间隔间达到11 mA、这一点很重要。

当我旁路掉 TPS63900 (通过移除随附原理图中所示的 R40)并直接为系统提供3.3V 电压时、波形会稳定、也不会观察到噪声峰值。

我不确定 TPS63900为什么会在睡眠模式下引入这些噪声峰值。 您能否深入了解这种行为的潜在原因?
请查找随附的原理图和4层 PCB 设计以供您参考。