This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:睡眠模式下的噪声

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420647/tps63900-noise-in-sleep-mode

器件型号:TPS63900

工具与软件:

我目前正在设计中使用 TPS63900 (VIN:3V、VOUT:3.3V)、其中包括主要 IC:RAKwireless 的 RAK3172 LoRaWAN 模块和 Quectel 的 BG95M2 LPWA Cat M1/Cat NB2调制解调器。 为了进行功耗监控、我使用 Nordic 半导体功率分析器套件 II 来测量电流消耗。

当系统进入睡眠模式时、分析器套件会注册990.69 µA 的平均电流消耗、该电流消耗处于预期范围内。 但是、我已经注意到间歇性噪声峰值在间隔间达到11 mA、这一点很重要。

当我旁路掉 TPS63900 (通过移除随附原理图中所示的 R40)并直接为系统提供3.3V 电压时、波形会稳定、也不会观察到噪声峰值。

我不确定 TPS63900为什么会在睡眠模式下引入这些噪声峰值。 您能否深入了解这种行为的潜在原因?

请查找随附的原理图和4层 PCB 设计以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ulfat

    当器件在省电模式下运行时、它仍会调节输出电压。 我希望这些尖峰是由开关操作引起的。 您应该能够通过增加输出电容来延长此间隔、并通过在输入上使用不同容值的电容器来增加输入电容来增加对系统其余部分的影响。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 为了解决这个问题、您能建议我将输入/输出电容器的值增加多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ulfat

    这在很大程度上取决于您的供应和负载需求、因此没有一个简单的答案。 我建议检查电容是原来的两倍、这样您就可以看到电容朝哪个方向流动。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulfat、

    如果您 有 更多问题、我们的器件专家可以提供 进一步的帮助。 如果没有、我将关闭该主题帖。 谢谢你。

    此致

    Yezi