This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010:LM5010

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5010, LM5010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417543/lm5010-lm5010

器件型号:LM5010

工具与软件:

您好!

我使用 LM5010制作12V 降压设计。 这非常复杂、因为它以-48V 为基准。 转换器以大约0.5A 的总成本为两个风扇供电。 有时转换器根本就无法正常工作。  

故障的根本原因可能是什么?

输入电压范围:-40V 至-60V

原理图:

扼流圈详细信息:CLF10040T-101M-D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Matic  

    您能否让我知道故障情况并详细描述故障后发生的情况?  

    如果有任何波形、请给我分享。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转换器 工作正常、一段时间后出现故障。 转换器正在运行  2个 Delta 风扇 AFB0812VHDVCX。  现在 LM5010仅生成几伏特。

    I 断开负载。 SW 节点电压似乎不正确。 LM5010的输入端为50V、输出端为4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    重新启动后它再次正常工作?   

    如果没有、您能否检查哪个引脚已损坏?  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、重新启动后无法正常工作。  良好和不良 IC 上的引脚1-10电阻(顶部 FET)相同- 4k7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Matic  

    然后、我认为该器件被 EOS 损坏。

    1. 请检查在上电或断电期间 VIN 和 RTN 引脚之间是否存在任何过冲。  
    2. 此外、请使用带有弹簧接地端(尾纤)的探头、并检查在满载开关时 SW 和 RTN 引脚之间是否有过冲。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5010 IC 裸片。 我们发现短路或低阻抗负载也会导致新的 LM5010转换器发生故障。 什么可能导致器件发生故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Matic  

    您能否在输出短路测试期间捕获电感器电流? 电感器可能在输出短路测试期间饱和。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将扼流圈替换为 WE  7447709101 、但未做任何更改。 器件无法在短路事件中正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Matic  

    我希望您可以在输出短路测试期间捕获电感器电流。  此外、请在输出短路测试期间检查 V (SW-GND)是否小于75V。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用哪种二极管?? LM5010 DS 建议使用超快二极管、LM5010A DS 建议使用 哪一个是正确的? 肖特基?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matic、您好!  

    肖特基可能会更好。

    请记住、该器件于20年前首次发布(数据表显示为2004年9月)、 75V 超快可能比 schottkys 更易于找到。

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖特基二极管解决了我的问题。 TI 未更新 LM5010数据集。 超快应该被霰弹枪二极管替代!