This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:超级电容电源管理-器件建议

Guru**** 2390745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS2120, TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406807/tps2120-super-cap-power-mangement---part-suggestion

器件型号:TPS2120
主题中讨论的其他器件: TPS25948、TPS25947

工具与软件:

你(们)好  

 

我希望您针对以下应用提供专业知识器件建议。

 

带有控制器电子器件的主体由一个可分离式电源手柄驱动、该电源手柄具有7.2V 2s1p 电池组以及电量监测计和充电器电路。 当电池耗尽时、用户必须使用备用电源手柄更改现有手柄。 在换用电源手柄(例如30秒)期间、我希望超级电容器从电源手柄电池中接管、以便主控制器始终保持开启状态。  

 

您是否可以推荐合适的控制器(热插拔控制器? 或电源多路复用器开关 TPS2120?) 应用的10个仿真器。

 

工作电压为7.2V 至8V

空闲电流- 10mA (在交换期间、控制器将处于空闲模式)

最大工作电流2A。

 

在切换电源手柄期间、热插拔控制器也必须从超级电容器上电。

 

如果您需要有关我的申请的更多信息、请告诉我。

 

此致

DA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DA:

    TPS2120非常适合。  

    您还可以检查电子保险丝器件 TPS25947、TPS25948。 它们提供电源多路复用。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认:)  

    您是否可以调整 TI 的任何参考设计? TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看产品页面。 它可能有一些链接。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kunal、我检查了电子保险丝  

    TPS259541DSGR、我认为这款器件非常适合上述应用。 请您确认吗? 理想情况下是输入  
     来自7.2V 电池、输出连接到1F 超级电容器、且 RLIM 设置为1A 和3.3nF Cdvdt?
    请查找随附的方框图、并告诉我您的意见或建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    我将检查并重新回到这一点。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kunal

    查看随附的原理图、并告诉我这是否可行? 1F 超级电容器(充电时间13.2s @0.55A、Vout 连接到负载、大约为2A)、我已将 ILIM 设置为2.7A。 如果需要对 电阻器值进行任何更改或更改、请告诉我。

    此致

    DA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kunal

    有任何相关更新? 上述值基于以下条件

    输入- 7.2V
    UV 阈值- 5.02V
    OV 阈值- 8.61V
    最大负载电流- 2.7A
    超级电容器- 1F
    充电时间- 13.2S @0.55A

    此外、ILIM 0.55A 用于作为备用电源为超级电容器充电、如果我的负载为1.5/2A、会出现什么情况? 是否需要将 ILIM 设置为负载水平? 因为 Vout 会为负载加电、消耗高达1.5A。  

    此致

    DA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    这周我很高兴。 我将在下周星期二之前向您提供反馈。

    感谢您的理解、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DA:

    这些设置看起来不错、但器件很可能无法提供如此高的浪涌电流、需要多次重新启动才能为输出电容器充电。 这是与此相关的一个应用手册。  https://www.ti.com/lit/pdf/slva920#:~:text=While%20charging%20the%20super%20capacitor,power%20dissipated%20decreases%20as%20well。

    [报价 userid="554504" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406807/tps2120-super-cap-power-mangement---part-suggestion/5442563 #5442563"]此外、ILIM 0.55A 用于为超级电容器充电作为备用电源、如果我的负载是1.5/2A、会出现什么情况? 是否需要将 ILIM 设置为负载水平? 因为 Vout 会为负载加电、消耗高达1.5A。  [报价]

    ILIM 限制是根据您的系统最大电流负载+一些缓冲器设置的。 在正常运行期间、您需要1.5A 电流、因此请将 ILIM 设置为大于该电流值的电流。  

    此致、
    Arush