This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC30-Q1:TPS1HC30-Q1保险杠表

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418698/tps1hc30-q1-tps1hc30-q1-faulr-table

器件型号:TPS1HC30-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我对故障表有疑问。

VOUT 的重点是什么? 这意味着 VDS 还是?

正常情况下:MOSFET=ILOAD*RON、它似乎是高侧 VOUT 上的 VDS。

过流条件下:VOUT MOSFET=MOSFET-ILIM*LOAD、也可视为高侧 VBB 上的 VDS。

您能解释一下 VOUT 的要点吗? 1还是2?

谢谢你。

BR、

小提琴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viola、您好!  

    在此情况下、VOUT (2)是正确的。 测试器件时、用户可以探测 VOUT (2)以验证故障表中存在的内容。 第1点是内部的、无法在测试中供用户参考。  

    BR、  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    但为什么 Vout=ILOAD*Rdson、而不是 ILOAD*Rload 在正常情况下?

    而 VBB 在过流条件下为 shy Vout=Rload-Ilim*Rload?

    这两个看起来似乎是 VDS、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viola:  

    对此采取后续行动。 将返回到 EOD 10/1

    此致!  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起混淆!

    正常运行条件应标记为 VBB - ILOAD * RON

    BR、  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么过流情况怎么样?
    这似乎也不正确。

    请帮助您澄清。

    TI 会更新正确的数据表吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过流条件为 ILIM X RLOAD 在数据表中这是一个错误。 很快、我们将成立一个完整的团队、并与系统组合作以缓解这些变化。  

    我对延误和误解感到抱歉。

    此致、  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    谢谢。

    如果 TI 已更新最新的数据表。 请与我联系。

    谢谢你。