This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C598-Q1:LED 限流电阻器。

Guru**** 1772095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C598-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421618/tlc6c598-q1-led-current-limiting-resistor

器件型号:TLC6C598-Q1

工具与软件:

根据产品说明书、TLC6C598-Q1的每个通道都可以消耗最大50mA 电流。

是否需要将限流电阻器与 LED 串联?

LED 的电源为5V。

在 没有 LED 串联电阻的情况下、  LED 是否发生任何变化都可能消耗超过50mA 的电流?

我是否可以移除此 LED 以节省 PCB 空间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dipali:

    需要使用限流电阻来设置每个通道所需的电流。 请参阅 TLC6C598-Q1数据表中的公式1。

    内部电流限制设置为每通道50mA。 您是否计划 使用50mA 驱动每个 LED?

     还必须考虑热性能和功率耗散。

    如果您依靠50mA 的内部电流限制来设置 LED 电流、则大约一半的功率在 TLC6C598-Q1内部耗散。 例如、如果在没有外部电阻器的情况下、LED 正向电压为2.5V、则内部功耗为125mW  为4.5毫安 就是这样 0.875瓦 电压。

    外部限流电阻器可设置电流、但它们也有助于器件散热。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部电流限制设置为每通道50mA。 您是否计划 使用50mA 驱动每个 LED?

    =>否。我只想通过控制 PWM 来控制 LED 的强度。

    在没有电阻器的情况下、该器件允许流过 LED 的电流是否超过50mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dipali:

    您必须包含一个电阻器、以便根据公式1设置每通道的直流电流。 然后可以使用 PWM %占空比来控制 LED 亮度。

    此致、

    Zach