Other Parts Discussed in Thread: TLC6C598-Q1
工具与软件:
根据产品说明书、TLC6C598-Q1的每个通道都可以消耗最大50mA 电流。
是否需要将限流电阻器与 LED 串联?
LED 的电源为5V。
在 没有 LED 串联电阻的情况下、 LED 是否发生任何变化都可能消耗超过50mA 的电流?
我是否可以移除此 LED 以节省 PCB 空间?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C598-Q1
工具与软件:
根据产品说明书、TLC6C598-Q1的每个通道都可以消耗最大50mA 电流。
是否需要将限流电阻器与 LED 串联?
LED 的电源为5V。
在 没有 LED 串联电阻的情况下、 LED 是否发生任何变化都可能消耗超过50mA 的电流?
我是否可以移除此 LED 以节省 PCB 空间?
尊敬的 Dipali:
需要使用限流电阻来设置每个通道所需的电流。 请参阅 TLC6C598-Q1数据表中的公式1。

内部电流限制设置为每通道50mA。 您是否计划 使用50mA 驱动每个 LED?
还必须考虑热性能和功率耗散。
如果您依靠50mA 的内部电流限制来设置 LED 电流、则大约一半的功率在 TLC6C598-Q1内部耗散。 例如、如果在没有外部电阻器的情况下、LED 正向电压为2.5V、则内部功耗为125mW 为4.5毫安 就是这样 0.875瓦 电压。
外部限流电阻器可设置电流、但它们也有助于器件散热。
此致、
Zach