This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:24V 至15V 且无负载时的输出电压异常;DIDn't matching any item。μ s

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419202/tps5430-abnormal-output-voltage-when-24v-to-15v-without-load-didn-t-match-any-item

器件型号:TPS5430

工具与软件:

1、引脚测试:对有缺陷的材料和普通材料进行阻抗和二极管级比较测试,测试参数一致。 未发现芯片针脚损坏。

2、异常现象:有缺陷的电路板的输出电压仍然在3.8-5V 左右,而正常的输出电压在13.4V 左右,有时好,有时坏。

3、缺陷率:共使用260台 PC,目前已有15台 PC 报告有缺陷,缺陷率为5.8%。

4.分析过程:共测试了3个有缺陷的 PCBA ,缺陷电路板的输出电压集中在4V~5V 左右。 增加1A 负载后、电压可在大约13.4V 的电压下正常输出。 其中、2个有缺陷的 PCBA 在添加100uF/220m Ω μ F 电解电容器后的输出电压为12.5V。 此外、有缺陷的1PCS PCBA 在增加100uF/220m Ω μ F 的电解电容器后、在1.8V 和12.5V 之间出现输出电压跳变、这两种情况都有一定的改善效果、但无法完全解决。

原理图:


PCB:


空载时的波形:


1A 负载下的测试波形:



需要分析缺陷的原因并提供改进建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否提供一个包含显示的元件值的原理图。

    此外、还请提供 PCB 布局的图像、其中显示组件的位置。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    10月份将其分配给我们的 E2E 团队。

    谢谢