Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, ADC12DL2500
主题中讨论的其他器件: ADC12DL2500
工具与软件:
您好!
ADC (P/N: ADC12DL2500)输入稳压器对于 VA11电源 、我们将使用 P/N:TPS7A8300、
我们计划将磁珠用于输入和输出侧的隔离 P/N: BLM31PG121SN1L
输入电压:1.5V
输出电压:1.1V
负载电流:0.9A (假设 ADC 接通)
磁珠的 DCR = 0.04欧姆
磁珠后的压降 V=I*R 为0.9*0.04 =0.036V ,然后输出-压降电压为1.1-0.036=1.064V
因此、根据此计算、如果我们将磁珠放置在输出端、电压可能会降至1.064V、而不是保持1.1V、那么该磁珠是否可以使用? 或者有人建议替代方案吗?
提前完成。
此致、
Haritha.