This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:针对输入和输出的磁珠建议

Guru**** 2390865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, ADC12DL2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421574/tps7a8300-bead-suggestion-for-input-and-output

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件: ADC12DL2500

工具与软件:

您好!

ADC (P/N: ADC12DL2500)输入稳压器对于 VA11电源 、我们将使用 P/N:TPS7A8300、

我们计划将磁珠用于输入和输出侧的隔离 P/N:  BLM31PG121SN1L

输入电压:1.5V

输出电压:1.1V

负载电流:0.9A (假设 ADC 接通)

磁珠的 DCR = 0.04欧姆

磁珠后的压降 V=I*R 为0.9*0.04 =0.036V ,然后输出-压降电压为1.1-0.036=1.064V

因此、根据此计算、如果我们将磁珠放置在输出端、电压可能会降至1.064V、而不是保持1.1V、那么该磁珠是否可以使用? 或者有人建议替代方案吗?

提前完成。

此致、

Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haritha 您好!

    感谢您的提问。

    只要输入和输出电压之间满足最小余量、您就不必担心器件会进入压降状态。

    磁珠在原理图中的输入或输出位置在哪里?  

    如果在输入端、唯一的问题是输入降至所需的最小余量以下。  

    请在您有空时告诉我。

    谢谢!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    感谢您的快速回复、

    放在输入侧、

    我们的输入电压为1.5V、

    第1.5V 代 IC 的36mV 最大压降

    1.1代 IC 的最大压降为200mV

    即1.5-0.036-0.2等于1.264V、大于1.1V 输出电压

    我的理解是否正确?

    谢谢、此致

    Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haritha、

    由于磁珠位于输入侧、除非输入降至最小余量以下、否则您不应在输出端看到下降。

    只要 Vin 等于或大于输出0.3V、这个器件就不应该陷入压降。  

    1.5V-0.036V = 1.464输入、输出= 1.1V。 1.464V-1.1V = 0.364V

    输出和输入之间有0.364V 的余量、这使该器件能够避免进入压降状态。  

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah