This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620:设计审查

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543620, TPS543320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422219/tps543620-design-review

器件型号:TPS543620
主题中讨论的其他器件: TPS543320

工具与软件:

Vin=12V 且 Vout=1.2V @2.5A。 请就上述设计提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议将 R126 (MODE)、R125 (FSEL)、R129、R128 (ls fb)和 C230 (BP5)连接到 AGND 而不是 GND。   

    在一个点将 AGND 连接到 PGND。     有关示例原理图、请参阅 TPS543620数据表第31页链接中的图8-32。 可以用零电阻代替网带。  

     有关显示 AGND 岛、与 PGND 的连接以及 VIN 与 PGND 电容器的位置的示例 PCB 布局、请参阅数据表中的图10-1。  

    考虑添加一个与 C232 (BOOT)串联的0欧姆电阻器。 根据 PCB 布局、可能需要一个2.2Ohm 电阻器来降低 SW 节点电压过冲。

    建议为与 C232串联的 RFF 添加一个0欧姆占位符。 这有助于在 PCB 布局中的 AGND 到 PGND 连接不理想的情况下改善负载调节。  

    使用 TPS543620、Rmode 可以26.7k Ω、以实现较低的电流限制设置。   使用电感器饱和电流大于电流限制。  

    TPS543320是 TPS543620的3A 版本、如果   使用 TPS543320、则使用2.21k Ω 的 Rmode