Other Parts Discussed in Thread: TPS543620, TPS543320
主题中讨论的其他器件: TPS543320
工具与软件:

Vin=12V 且 Vout=1.2V @2.5A。 请就上述设计提供反馈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
建议将 R126 (MODE)、R125 (FSEL)、R129、R128 (ls fb)和 C230 (BP5)连接到 AGND 而不是 GND。
在一个点将 AGND 连接到 PGND。 有关示例原理图、请参阅 TPS543620数据表第31页链接中的图8-32。 可以用零电阻代替网带。
有关显示 AGND 岛、与 PGND 的连接以及 VIN 与 PGND 电容器的位置的示例 PCB 布局、请参阅数据表中的图10-1。
考虑添加一个与 C232 (BOOT)串联的0欧姆电阻器。 根据 PCB 布局、可能需要一个2.2Ohm 电阻器来降低 SW 节点电压过冲。
建议为与 C232串联的 RFF 添加一个0欧姆占位符。 这有助于在 PCB 布局中的 AGND 到 PGND 连接不理想的情况下改善负载调节。
使用 TPS543620、Rmode 可以26.7k Ω、以实现较低的电流限制设置。 使用电感器饱和电流大于电流限制。
TPS543320是 TPS543620的3A 版本、如果 使用 TPS543320、则使用2.21k Ω 的 Rmode