This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:Ls 和#39;

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421448/bq51013b-ls

器件型号:BQ51013B

工具与软件:

特征曲线

"对于此应用、所选的线圈电感 Ls 为11 μH、Ls 为16 μH、直流电阻为191
MΩ μ A。 使用公式6、C1解析为158.3nF (范围为144nF 至175nF)。 设计最佳解决方案
从3个并联电容器中、选择的电容器为68nF、47nF 和39nF、总电容为154nF、完全在"

Ls 的平均测量电感吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [报价 userid="248129" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421448/bq51013b-ls "] Ls 的平均测量电感是多少?  [报价]

    Ls 将是自由空间电感、Ls 在发送器上、功率传输模式。  没看到它被称为平均电感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    认为 Ls 是 Rx 线圈 电感!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当金属靠近 RX 线圈时、RX 线圈电感会发生变化。  Ls 是自由空间、Ls '位于充电板上、TX 线圈靠近 RX 线圈。  

    Ls 和 Ls 都是 RX 线圈电感、但测试条件不同。